This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401应用问题

Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019205/tps74401-tps74401-application-question

器件型号:TPS74401

大家好、

在使用 TPS74401时、您能帮助客户检查以下问题吗

在我们的设计中、我们需要测试 TPS74401 LDO 输出电流。 由于 OUT 引脚没有一串磁珠、我们在测试期间切断 OUT 引脚和电源平面、然后串联一根导线以通过电流钳位获取电流。
我们的应用是1.8V 输入、1.2V 输出、在正常运行期间、LDO 输出电流估计约为1.5A。
现在的问题是:在导线串联后、输出电压不稳定、相应的输出电流不是直线、而是正弦波。
我要问的是、这个问题的原因是什么? 我们以前使用过相同的测试方法、但负载大约为2.5A、但我们没有遇到类似的问题。 它似乎与输出负载相关。

输出电流波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dane、  

    您是否会碰巧看到电路板和电线设置的图片? 我担心电流 探头连接增加的电感会使器件不稳定。  

    如果您在 LDO 附近连接一个大输出电容器、此问题是否仍然存在?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    添加更大的输出电容器后、问题消失。 这是因为滤波器更好还是优化了 LC 规格?

    我认为这个问题与探头感应的电感有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:  

    我认为、我们看到的问题是新连接增加的电感。  

    输出电容器有助于减小新输出环路引入的电感。  

    是否有方法可以清理您的设置(即缩短输出线、建立更强的焊接连接、使负载更接近 LDO、增加输出电容、重新校准电流探头)

    本应用手册可能有助于说明您的输出所发生的情况:

    了解 LDO 的负载瞬态

    本应用手册可能有助于设置更干净的负载探针:

    《AN-1733负载瞬态测试简化》

    最棒的

    Juliette