This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54328:PSpice 模型不稳定性、Webench FSW 报告

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020028/tps54328-pspice-model-instability-webench-fsw-report

器件型号:TPS54328

TPS54328应在稳态下以接近700kHz 的开关频率运行、但 Webench 在其报告中显示了644kHz 的频率。 对于这个特定的应用、运行条件为:

VIN = 5V

Vout = 1.5V

Iout = 3.0A

问题:

1. Webench 为什么显示 fsw = 644kHz?

2.为什么 PSpice TPS54328模型在任何高于1A 的电流下如此不稳定? 通过直接从网站上进行的项目、输出永远不会调节到电压(在本例中为1.05V)。 不过、TINA 模型运行良好。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    Fsw 不完全是700kHz、因为它是伪恒定的、并且会随输入电压、输出电压和输出电流的变化而变化。 请查看图11以了解变体示例。

    2.默认配置选项似乎有一些问题。 请单击 PSPICE menu ->编辑仿真配置文件。 并将 SPED_LEVEL 选择为0以提高精度。 波形看起来很好。

    谢谢、
    模块