This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:是否为电池接口推荐铁氧体磁珠-为什么/为什么不?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019941/bq76940-are-ferrite-beads-recommended-for-the-cell-interfaces---why-why-not

器件型号:BQ76940

大家好、  

我的客户想知道我们是否有任何关于电池监控器电池接口中铁氧体磁珠讨论的配套资料/技术文档。 某些数据表中建议使用这些器件、但某些参考设计中不提供这些器件。  

我们是否有任何为设计提供支持的材料、包括这些材料或有关该主题的讨论?

请注意、这个问题不是专门针对 BQ76940、而是我们的一般监控器。

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    使用 BQ76940的设计人员通常在寻找低成本系统设计、并且可能具有一个简单的系统环境。   其他设计人员可能需要非常稳健的设计或具有较高的 EMI 场要求、并且需要在电路板的每个输入端使用滤波器。  

    对于输入上的磁珠、BQ76940没有具体的注意事项。  这些磁珠在高频时具有低直流电阻和高阻抗、因此在具有高场强的设计中使用它们可能会很有用。  

    用于高场强环境的器件更有可能将磁珠作为 EMI 滤波器的一部分、因为这是该器件的典型应用。