This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TIDA-010208的峰值电流要求

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, BQ77216, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018962/bq76952-peak-current-requirements-for-tida-010208

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208BQ77216CSD19536KTT

您好!

我想了解  TIDA-010208 EVM 的以下几点。

我知道 TIDA-010208 EVM 专为27A 的持续充电和放电电流而设计

  • EVM 支持的峰值电流和持续时间是多少?
  • 方框图如图2-1所示。  BQ77216和相关电路所示、而原理图不包含上述部分。
  • 是否有适用于 R94共享片段(EVM 原理图)的任何设计计算、请分享详细信息。

此致、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我不太理解您关于"峰值电流"的问题、但如果您使用 EVM、我建议您坚持将峰值充电和放电电流保持在27A。 如果我被误解了、请告诉我。

    对于方框图、是的、原理图确实不包含有关 BQ77216的部分。 这可能是因为、如果您要使用此原理图设计、则并非每个系统都需要 BQ77216。 它看起来主要用作二级保护来驱动保险丝。

    出于 R94设计考虑、它主要取决于您的电池电压范围以及稳压器电流使用情况。 在二极管 D20上、压降将等于 Cell16上的电压(或本质上是 BAT 电压)。 BJT (Q19)需要在集电极上保持大约6V 的电压。 这将使电阻器上的压降为(BAT 电压- 6V)。 此外、稳压器的最大额定电流输出为45mA (共90mA)、因此从此处可确定您具有的电阻器值(BAT 电压-6V)/(稳压器的最大电流输出)。 请记住、您可能不需要来自每个稳压器的所有电流、因此您可以将该值调整为适合您的任何应用。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的回复。

    请 参阅我的内联注释。

    • 我不太理解您关于"峰值电流"的问题、但如果您使用 EVM、我建议您坚持将峰值充电和放电电流保持在27A。 如果我被误解了、请告诉我。

    Ravi:EVM 中设计的 MOSFET 部分支持哪些连续电流和峰值电流? 我 假设 27A 为连续电流。 该设计支持的最大电流(峰值)是多少?

    • 对于方框图、是的、原理图确实不包含有关 BQ77216的部分。 这可能是因为、如果您要使用此原理图设计、则并非每个系统都需要 BQ77216。 它看起来主要用作二级保护来驱动保险丝。

    Ravi:好的、明白了。

    出于 R94设计考虑、它主要取决于您的电池电压范围以及稳压器电流使用情况。 在二极管 D20上、压降将等于 Cell16上的电压(或本质上是 BAT 电压)。 BJT (Q19)需要在集电极上保持大约6V 的电压。 这将使电阻器上的压降为(BAT 电压- 6V)。 此外、稳压器的最大额定电流输出为45mA (共90mA)、因此从此处可确定您具有的电阻器值(BAT 电压-6V)/(稳压器的最大电流输出)。 请记住、您可能不需要来自每个稳压器的所有电流、因此您可以将该值调整为适合您的任何应用。  

    Ravi:R94值是否源自10 S 配置低电池电压条件? 请分享设计计算。 我将使用 EVM 中建议的跳线选项在单个设计中设计3S-16S BMS (NMC 化学成分)。 在这种情况下需要有关 R94电阻器大小的建议。

    谢谢、此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    好的、我看到您要问的是什么。 峰值电流将基于您选择的 MOSFET。 在本参考设计中、它们使用 峰值电流(ID)为200A 的 CSD19536KTT FET (尽管它可能会因 VDS 和温度而异:请参阅 https://www.ti.com/product/CSD19536KTT 数据表中的安全工作区。 这可能会根据您为应用选择的 FET 而改变。

    是的、该值将取自低电池电压条件: VBATmin - Vfdiode -(R94 x IREGmax)- VCE - 5.5V = 0

    VBATmin 由您的设计决定、Vfdiode 通常为.5V-.7V、IREGmax 是两个稳压器的最大电流(90mA、45mA)。  

    希望这澄清了一切。

    最棒的

    Andrew