This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064EVK:热插拔控制器

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5064, TPS2662, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019861/lm5064evk-hot-swap-controller

器件型号:LM5064EVK
主题中讨论的其他器件:LM5064TPS2662LM5067

大家好、我正在设计热插拔控制 器以连接到系统的背面板。

我的要求是电流限制为150mA 时的 Vmin=-15.075v、Vmax=-14.925v、VTYP=-15V。 我应该为此使用哪种评估板或 IC。

我尝试查看 LM5064评估板、但它不支持-15V 它超出范围、但 IC 数据表中的-10V 至-40V

是否有一个可以同时处理+ve 和-ve 电压的评估板或 IC。 我对系统的要求是

电流限制为80mA 时、VTYP= 5.0V;Vmin = 4.975v;Vmax= 5.025v

电  流限制为150mA 时、VTYP=+15V;Vmin = 14.925v;Vmax= 15.075v

电  流限制为150mA 时、VTYP=-15V;Vmin =-15.075v;Vmax=-14.925v

我需要为器件提供欠压、过压和电流限制保护。

请您能否为可用于上述规格的电路板或 IC 提供建议和评估。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S M:

    欢迎使用 E2E!

    我们必须为+ve、-ve 电源轨使用单独的器件。 以下是我的建议。

    电流限制为80mA 时、VTYP= 5.0V;Vmin = 4.975v;Vmax= 5.025v

    TPS2662

    电  流限制为150mA 时、VTYP=+15V;Vmin = 14.925v;Vmax= 15.075v

    TPS2662

    电  流限制为150mA 时、VTYP=-15V;Vmin =-15.075v;Vmax=-14.925v

    LM5067

    此致、Rakesh