This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:输出放电的计算公式

Guru**** 2506645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019688/tps53515-calculation-formula-for-output-discharge

器件型号:TPS53515

您好、支持团队、

TPS53515具有输出放电电路。

根据数据表、在 VVo=0.5V 条件下、IVODIS 被定义为10~15mA。

这是否意味着放电电流取决于输出电压条件?

内部放电电阻是否会使输出电容放电?

如果正确、请告诉我放电阻的最小/典型/最大值。

放电功能能否在 Vout=0V 前继续工作?

如果存在禁用条件、请告诉我。

您能否告诉我用于计算 EN 禁用后关断时间的公式?

此致、

Takahashi Hirokazu