This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:原理图审阅

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TLV431, TL431, TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018861/tps23754-schematic-review

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP6672TL431

尊敬的团队

一个好消息 是、我们在客户的新项目中使用 TPS23754进行设计。

您可以帮助查看原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    我可以在本周通过 EOB 完成此操作。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    您可以向我发送原理图的 PDF 吗?

    器件型号太模糊、无法读取。 谢谢你。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VHey Denny's、  

    感谢您发送原理图。 我假设它们基于 PMP6672。

    如需更多指导、请让客户查看《PoE PD 原理图审查指南》

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf59/slvaf59.pdf?ts=1623770103653&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    以下是一些反馈:  

    -它们不需要 PPD 和 APD 的分频器。 我假设他们的适配器为48V 或更高、因此我们可以删除 PPD 分频器。 DNP R7302。 它们可以删除 R7302和 R7304并将 PPD 连接到 VSS。  

    - D7307的反向恢复时间为50ns、而 PMP6672中使用的反向恢复时间为25ns。 50ns 延迟可能太长、无法捕捉 VDS 的上升沿。 因此、应选择更快的二极管。

    - CS 引脚有一个330pF 电容、可帮助过滤信号。 我建议这里至少使用一个电容器的占位器。 我发现该电容器可以影响设计的稳定性。  

    - U7303应为 TLV431,而不是 TL431 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/552603/what-difference-between-tlv-lmv-tl431 

    Q7302的 VDS 额定值应该更高。 我们使用40V、它们使用30V。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    谢谢您的推荐。

    TPS23754EVM-420 EVM 和 PMP6672有何区别?
    客户  发现有些材料不同、但总体结构相同。
    新版本和旧版本之间的区别吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP6672是 TPS23754EVM-420的优化版本。 有时、我们会在发布新 IC 的工作完成后、重新审视常用设计、并针对效率或成本对其进行优化。  

    我建议遵循 PMP6672。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师