This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:输出不稳定

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016929/lm2576-unstable-output

器件型号:LM2576

我使用 LM2576S-5.0/NOPB 来实现降压转换器、在最坏的情况下、我的负载消耗约1A。

降压设计采用100uH 电感器和330uF 电容器、输出不稳定、使用大电容器(2000uF)无法解决问题。

此图像是无负载的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否向您发送原理图以及 PCB 布局层和丝网图片。

    您在哪个节点拍摄图像?? 是从器件输出还是稳压器的+5V 输出?

    您在映像中使用了什么负载?

    输出电压是否稳定在+5V???

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是已稳压的输出。

    在没有负载的情况下、当我尝试施加负载进行测试时、这个负载会在我能够拍摄另一幅画面之前烧坏。

    万用表显示+5V 无负载、如果连接了负载、则直接下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这看起来像是布局问题。

    请发送 PCB 布局的图像。

    此外、请查看数据表中的 PCB 布局、并尝试遵循该布局。

    您还可以为此器件获取 EVM 并进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子

    如果您需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢