请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2576 我使用 LM2576S-5.0/NOPB 来实现降压转换器、在最坏的情况下、我的负载消耗约1A。
降压设计采用100uH 电感器和330uF 电容器、输出不稳定、使用大电容器(2000uF)无法解决问题。
此图像是无负载的输出。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 LM2576S-5.0/NOPB 来实现降压转换器、在最坏的情况下、我的负载消耗约1A。
降压设计采用100uH 电感器和330uF 电容器、输出不稳定、使用大电容器(2000uF)无法解决问题。
此图像是无负载的输出。