This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:LM73605 VCC 引脚

Guru**** 2506285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019552/lm73605-q1-lm73605-vcc-pin

器件型号:LM73605-Q1

您好!

VCC 引脚电容器设计指南中说明了使用2.2uF 电容器。 如果在设计中未正确安装该电容器、 会产生什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经回答了另一个问题。

    我将关闭此帖子

    谢谢