This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:当电压低于17.8V 时 STAT1亮起。

Guru**** 2558470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018447/bq24650evm-639-stat1-lights-up-when-voltage-is-less-than-17-8v

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

当提供低于17.8V 的电压时、STAT1在连接或未连接电池的情况下亮起。 另一方面、在更高的电压下、STAT LED 都不会亮起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在每种情况下、您能否发送输出电压、输入电压、STAT1引脚和 STAT2引脚的波形? JP2是否也处于打开状态?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、JP2打开。 我 没有可用的示波器、但根据观察结果:

    对于低于17.8的输入电压、Vout 始终小于~75mV;STAT1始终是电压输入的~4%、STAT2比输入低~1.62V。  

    对于较高的电压、Vout 为所需值(12.6V)、两个稳压器都比输入电压低1.62V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 的设定 MPPSET 点为17.8V。根据数据表:

    '如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、输入电压将下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。 如果 MPPSET 引脚电压强制低于1.2V、BQ24650将保持在输入电压调节环路中、同时输出电流为零。 STAT1引脚为低电平、STAT2引脚为高电平。"

    这是预期行为。 但是、在输入电压较高的情况下、两个 LED 都熄灭表示"充电暂停、过压、睡眠模式、电池不存在"。 您是否正确偏置 TS 引脚以开始充电? 将 JP1时间档到内部 TS 可以解决这一问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。