This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:当 Vin=13.2V 时、最大充电电压是多少

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019283/bq25672-what-max-charging-voltage-when-vin-13-2v

器件型号:BQ25672

大家好、

我的客户 在其系统中设计了 BQ25672、但他们想知道输入电压是否 为13.2~14.8V 条件、

他们可以设计的最大充电电压是多少?

是否有任何工具可以帮助客户估算最大电池电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您可以使用以下链接中的应用手册来计算最大输出电压。  对于充电器占空比、请使用99%。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您似乎忘记附加 Web 链接了、是否可以再次添加?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉。  请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt569/slyt569.pdf。

    此致、

    Jeff