我对 TPS51200DRCT 的使用有疑问。
条件
1)设备:TPS51200DRCT
2)用途:用于 DDR4存储器的 VTT0.6V 电源、VREF0.6V 电源生成
16位宽 DDR4存储器 x4个
16位宽 DDR4存储器、x2个
上述器件1个用于2通道存储器组中的每一个。
DDR4内存传输速度:DDR4-2133
问题
1) 1)即使查看数据表、我也只能找到 DDR3的应用示例。
是否有 DDR4的应用示例?
2) 2)我们计划使用3.0V 或3.15V 的 VIN 端子输入电压
输入引脚的说明列为2.5V 或3.3V、
提供 3.0V 或3.15V 电压是否有问题?
该电压稳定性是否与 VO 输出和 REFOUT 输出的稳定性(输出波动)相关?
此外、输入电流(Iin)最大为1mA。 即使电压发生变化、也会发生这种变化吗?
3) 3)具有 VLDOIN 输入的1.2V 电源应具有多大的电流容量?
4) 4)关于 PGOOD 端子、是否可以认为上拉该端子的最大电源为6.5V?
此外、是否可以将 PGOOD 端子上拉至3.3V 电源、同时为 VIN 端子提供3.0V 电压?
5) 5) EN 引脚是否始终必须低于 VIN 电压?
当为 VIN 端子提供3.0V 电压时、这是否意味着不应向 EN 端子添加3.3V 电平信号?