This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:如何使用?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019640/tps51200-how-to-use

器件型号:TPS51200

我对 TPS51200DRCT 的使用有疑问。

条件
1)设备:TPS51200DRCT
2)用途:用于 DDR4存储器的 VTT0.6V 电源、VREF0.6V 电源生成
   16位宽 DDR4存储器 x4个
   16位宽 DDR4存储器、x2个
 上述器件1个用于2通道存储器组中的每一个。
 DDR4内存传输速度:DDR4-2133

问题
1) 1)即使查看数据表、我也只能找到 DDR3的应用示例。
 是否有 DDR4的应用示例?
2) 2)我们计划使用3.0V 或3.15V 的 VIN 端子输入电压
 输入引脚的说明列为2.5V 或3.3V、
 提供 3.0V 或3.15V 电压是否有问题?
 该电压稳定性是否与 VO 输出和 REFOUT 输出的稳定性(输出波动)相关?
 此外、输入电流(Iin)最大为1mA。 即使电压发生变化、也会发生这种变化吗?
3) 3)具有 VLDOIN 输入的1.2V 电源应具有多大的电流容量?
4) 4)关于 PGOOD 端子、是否可以认为上拉该端子的最大电源为6.5V?
此外、是否可以将 PGOOD 端子上拉至3.3V 电源、同时为 VIN 端子提供3.0V 电压?
5) 5) EN 引脚是否始终必须低于 VIN 电压?
 当为 VIN 端子提供3.0V 电压时、这是否意味着不应向 EN 端子添加3.3V 电平信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohisa、

    1) 1)图30是 DDR4的示例应用。  

    2) 2)输入范围为2.375V 至3.5V。 因此、3.0V/3.15V 将起作用。 这不会影响 VO。 输入电流将随 VIN 变化很小、但可以忽略不计。

    3) 3) VLDOIN 电流与 VO 电流相同。 例如、如果0.6V 输出电流为0.5A、则 VLDOIN 电流也将为0.5A

    4) 4) PGOOD 引脚的绝对最大额定电压为6.5V。 请注意、这不是长期运行条件。 是的、当 VIN 电源为3.0V 时、您可以将 PGOOD 上拉至3.3V。

    5) 5)是、EN 引脚应低于或等于 VIN。 因此、我们建议在 VIN 为3.0V 时为 EN 使用3.0V 或更低电压。

    此致、

    Weidong