This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 中的 BAT UVLO

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017673/bq24780s-bat-uvlo-in-bq24780s

器件型号:BQ24780S

您好!

 充电器、采用 BQ24780S 设计

问题是当电池与充电器断开连接并且 负载直接从 VSYS 驱动2A 时说、充电器在较低的电压范围内关断、假设我的输入为12V、Bat 为8.4V、当电池断开时、它会加载并复位、直到电压增加到13V。 但是、当电池连接时、它可以正常工作、而无需在12V 电压下加载。

是否可以知道已完成任何 UVLO 设置。 .ACDET 设计为以8.5V 电压通电、因此这不是问题

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kavitha、

    感谢您的联系。

    1.您是否在适配器存在且 SYS 已加载的同时取出电池?

    2.您的意思是,如果您取出电池, SYS 上没有电压?

    3.您能否在  移除电池后检查输入 FET (由 ACDRV 驱动)是否已关闭?  

    请确保您未跳闸数据表中的保护之一。  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Kavitha,

    自提出这一问题以来已有一个星期。  您没有任何回复、因此我假设此问题已解决。

    如果您有更多问题、请随时开始新话题、并在 TI E2E 论坛上与我们联系。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”