This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PKLMTpin 的噪声滤波器、

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019358/ucc28070-noise-filter-for-pklmtpin

器件型号:UCC28070

大家好、

我的客户希望在下面的电路中为 PKLMTpin 添加一个噪声滤波器。
有问题吗?



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo-San、

    感谢您关注 UCC28070交错式 CCM PFC 控制器。
    如上所示、PKLMT 上建议的滤波器网络没有问题。  它应该能很好地工作。

    我认为分压器上的单个1000pF 电容器也可以正常工作、并减少了器件数量。
    分压器之后无需单独的 R-C 级。  
    实际上  、单个电容值也可能高得多、例如0.01uF 或0.1uF。   

    该分压器仅为 CSA 和 CSB 输入端的峰值电压信号建立阈值电压限制。
    只要将该阈 值设置得足够高、以防止电感器饱和或 MOSFET 过载、就不会触发该限值(严重瞬态或故障条件除外)、并且不必特别精确。

    使这些器件靠近 IC、以避免因"GND-Bounbing"以及系统中的高开关电流和电压而产生噪声拾取。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulrich - San、

    感谢您的快速回复。

    PKLMT 的最大电容值是多少?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    PKLMT 上没有特定的电容限制、但有一个实际的考虑因素。
    R-C 时间常数不应太长、以至于 PKLMT 电压在启动期间仍在上升并干扰启动时序。

    电容器的目的是滤除开关噪声、该噪声的   持续时间很少超过几微秒。  
    也许100us 可以被视为时间常数的极端实际限制。  
    10uS 在我看来是合理的、C 值取决于戴维南的抵抗。

    此致、
    Ulrich