This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:最小占空比+ PWM 分辨率

Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019403/tps54200-minimum-duty-cycle-pwm-resolution

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS92200

您好!  

1) 1)您能否确认 TPS54200的模拟调光分辨率。 数据表中建议的 PWM 信号介于1%和100%之间、但在模拟模式下、我可以在这些值之间调暗多少分辨率? TPS54200是否会解决比例为百分之一的 PWM 占空比差异-例如10.01%和10.02%?

2) 2)降压稳压器占空比有哪些限制? 这可以从 Vin=11.5V 舒适地输出10.5V 吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请在本例中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    TPS92200是下一代 TPS54200。 该器件怎么样? 对于您的解决方案问题、我需要时间进行检查。 TPS92200的最大占空比为99%、这意味着它支持11.5V 至10.5V 的转换范围。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    TPS92200缺货、除非您能帮我找到一些库存、否则它的交货周期为35wk?

    非常感谢您-您能否确认输出电压为10.5V 时输入电压的限制是多少?这是否还需要考虑开关效率?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    转换的主要限制是内部压降以及内部 FET 的最短导通时间和关断时间。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robin :)。

    那么、计算我将 工作的 Vin->Vout 限制的接近程度的最佳方法是什么? 这些值是否在数据表中? 如果我使用该器件进行此降压、我只需确保有一些余量!

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    明白。 但是、在回答您的问题之前、我需要进行基准测试。 TPS54200数据表中未提及此参数。

    Robin