This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS61500最大输出电流

Guru**** 2387460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS92360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019153/tps61500-tps61500-maximum-output-current

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: TPS92360

您好的团队:

输入电压3V 输出电压8.5V

最大输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在回答您的问题之前、我想知道您为什么选择 tps61500。 在我看来、这似乎有点过于规范。 tps92360等器件也可以。

    您是否有输出电流等特殊要求?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。要求:VIN 最小电压2.5V (或稍高的电压)、恒定电流1%调光直流/直流方案、输出≥5W μ A

    tps92360能做到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请帮助关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS61500支持2.9V 或更高的输入电压。 TPS92360也不能接受2.5V 电压。 那么、客户为什么需要这么低的输入? 您是否想简单地介绍该应用?  然后、我将查看我们是否有任何其他解决方案。 谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先可以省略最小输入电压、现在重点关注1%调光精度和

    在3V 输出电压下、最大  输出电流为?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我相信 TPS61500和 TPS92360都能实现这一点。 假设效率为100%、对于 TPS61500、最大输出电流为1.05A@最小值、对于 TPS92360、最大输出电流为0.424A@最小值

    Roin