This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:最大占空比

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS54200, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019370/tps92641-max-duty-cycle

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: TPS54200TPS92200

您好!  


我正在使用数据表第11页上的占空比近似公式(Vout/(Efficiency * Vin))。  

但是、我发现使用我选择的值时、占空比大于1。 我的参数是 Vout=10.5V、效率=0.9、Vin=11.5V。 这是否意味着 TPS92641不适合用于此小型降压?  

如果是、您能否推荐替代器件? 我正在寻找具有模拟和潜在分流调光选项的器件。 我有一个需要250mA 电流的单个 LED 链。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请在本例中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    考虑到 TPS54200、我发现您发布了一个相关问题、我推荐了 TPS92200。

    但对于以上两种器件、它们支持低频分流 FET 调光。 那么、您计划应用什么分流频率?

    实际上、我们正在开发支持快速分流调光的新器件、它可以满足您提到的所有要求。 如果您可以提供更详细的要求并详细介绍您的应用、我们不胜感激!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    新器件听起来很有趣-我们是否应该离线讨论、以便提供更具体的详细信息?  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    当然。 我将通过此论坛向您发送友谊请求。

    Robin