大家好、
我的客户正在评估 TPS73250、他注意到图10电流限制与 Vout 已使用 TPS73233进行测试、我们能否为 TPS73250提供类似的数字?
或者、我们是否应该考虑与 TPS73233相同、-0.2V~0.5V 将是短路范围、因此电流限制阈值将减小、而在0.5V~5.0V 范围内、它将是典型值。 425mA?
此外、电流限制的最小值为250mA。 最小值将在哪种情况下出现? 该应用将具有大约250mA 的电流尖峰、因此客户担心这是否会达到电流限制并带来问题。
此致、
Zeming