This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732:TPS73250电流限制

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019265/tps732-tps73250-current-limit

器件型号:TPS732

大家好、

我的客户正在评估 TPS73250、他注意到图10电流限制与 Vout 已使用 TPS73233进行测试、我们能否为 TPS73250提供类似的数字?

或者、我们是否应该考虑与 TPS73233相同、-0.2V~0.5V 将是短路范围、因此电流限制阈值将减小、而在0.5V~5.0V 范围内、它将是典型值。 425mA?

此外、电流限制的最小值为250mA。 最小值将在哪种情况下出现? 该应用将具有大约250mA 的电流尖峰、因此客户担心这是否会达到电流限制并带来问题。

此致、
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、该 LDO 需要多长时间才能响应电流限制? 例如、如果输出电流为600mA、TPS732开始限制电流的时间将是多久?

    如果 LDO 在超出建议电流范围但未连续达到电流限制的条件下工作、将会发生什么情况? 假设没有过热。

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、  

    您的评估是正确的、5.0V 输出器件具有与3.3V 器件类似的电流限制、并且它将在大约250mV 时折返。  

    至于 EC 表中列出的最小电流限制值、我们的许多旧数据表都使用该数据表将最小电流限制值设置为等于最大额定电流(TPS732为250mA)、以便让客户知道它始终能够提供最大额定电流 (假设它不会进入热关断模式)。 从图中可以看到、任何器件都不可能具有250mA 的电流限制、最坏的情况是低输入电压(<2V)、但即使是典型值为425mA。 对于5V 输出器件、输入应高得多、这不应成为问题。   

    要回答有关响应时间的问题、电流限制电路的响应时间通常为50us 至100us。  

    如果您高于最大额定电流、但低于实际电流限制、则从技术上讲、EC 表规格不再适用、您可能会看到更差的性能。 具体而言、输出电压可能低于精度规格、并且压降电压也会按比例增加(压降电压与输出电流呈线性关系)、因此可能需要增加输入电压以保持不受压降的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kyle!

    这很清楚。

    此致、
    Zeming