This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:升压和大输出电流条件下的输出电压降低

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019251/lm5156-vout-decrease-on-boost-and-large-iout-condition

器件型号:LM5156

一位客户在12Vin⇒24Vout /2A 上设计 LM5156、原理图与下面的应用手册图8几乎相同。

但是、当输出电流超过1A 时、输出电压会降低。 (例如、输出电流:500mA⇒24V、输出电流:1.5A⇒约22V)

是否有任何可能的原因、请告诉我。

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snva824/snva824.pdf

应用手册中的区别点是:

・μ V 输入电压范围:10V~14V (交流/直流电压为12V)

・Cin:10μF

・Cout:220μF×1 (Alimnium)+ 4.7μF(Ceramic)

・Ω 已移除斜率补偿(仅限 Rs)

其他零件值不变。

※布局和开关电流正在确认并向客户申请。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    这可能是由反馈节点上或模拟 GND 上的噪声注入引起的。

    此外、请检查输入电压是否由于较高的输出负载而下降、那么器件可能会达到电流限制。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    感谢您的回复、

    我附加了输出电压和开关电流的波形、请参阅以下内容;

    我觉得300mA 和600mA 也不是稳定的。

    Δ V CH1:※电流(1A/div)、CH2:输出电压(10V/div)、可能开关电流与电流探针方向相反。  

    ・0A⇒Vout:23.5V、10μs μ V/div

    ・300mA ⇒Vout:23.5V、10μs μ V/div

    ・600mA ⇒Vout:23.5V、10μs μ V/div 和20μs μ V/div

        

    ・800mA ⇒Vout:21.0V、10μs μ V/div 和20μs μ V/div

        

    其他信息、我附加了开关电压。

    当开始到高侧打开时序时、会发生开/关开关。

    我意识到 FET 的栅极电荷略高于建议值、这一点是否会产生任何影响?  

    关于布局、我认为反馈节点没有问题、因为环路面积很小。

    现在我确认模拟 GND。

    如果您有任何通知、请告诉我。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    请检查斜率补偿是否有帮助。 这看起来像是电流上的次谐波振荡、这意味着需要斜坡补偿。

    反馈的环路面积很少是一个问题。 电源路径的环路面积、尤其是面积晶体管、电感器、二极管、输出电容器、感应电阻器是最重要的环路、因为电流会发生高变化。

    此致
    Brigitte