This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:不连续输出

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018481/lm51551-discontinuous-outputs

器件型号:LM51551

您好!  

我在项目应用程序中使用 LM51551。 请找到下面的原理图。 当我在1V/30ms 时施加 VBATT=20V 时、我看到输出是不连续的、如图所示。 我在 P8V 输出上连接了80mA 负载、在 P15V 上连接了430mA 负载。 为什么会观察到这种行为?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、  

    感谢您的联系。 您能否分享您设计的原理图和规格(输入电压、输出电压、最大输出电流、开关频率)? 当未看到此行为时(例如空载时)是否存在任何情况? 您能否也共享开关节点和 FB 引脚的波形?

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复

    VIN = 20V、Vout = 8V 和15V

    是的、在无负载的情况下没有观察到此类行为。

    如下图所示、VBATT 是输入电压 VIN、为32V、输出稳定在8V 和15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    如果负载较低、LM51551将以脉冲跳跃模式运行。 该模式可提高效率、因为转换器不会永久切换并降低开关损耗。

    您的哪些输出需要最高的输出功率? 通常情况下、最好使用此稳压器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回复。

    但是、对于8V 输出、负载为80mA、对于15V 输出、负载为430mA。 这处于输出端的最大负载条件下。

    由于低负载、它如何考虑脉冲跳跃模式?

    谢谢、此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    稳压输出上的负载定义了器件模式。 LM51551无法看到另一个输出。 当您调节8V 输出时、只需调节80mA 负载、这意味着省电模式。

    您应该调节15V 输出。

    此致、
    Brigitte