This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:TPS65265RHBR

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019584/tps65265-tps65265rhbr

器件型号:TPS65265

您好!

我使用 的是具有3个通道的"TPS65265RHBR"降压开关稳压器。

第一个通道(LX1)被提供至1.8V。   (最大电流要求为600mA。)
第二个通道(LX2)的电压为1.5V。 (所需的最大电流为100mA。)
第三通道(LX3)的电压为1.1V。 (所需的最大电流为100mA。)

但当我连接到负载器件时、1.8V (LX1)将上升至2V。
它实际上应该是1.8V、但它上升到2V。

是否可以向某人提供有关如何解决此问题的建议?

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出负载情况下、IC 生成1.8V 电压、但施加负载时、电压从1.8V 增加到2V。

    这是我遇到的问题。

    请提供一些建议以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil  

    负载为2V 时的稳定电压还是瞬态电压可高达2V? 请分享您的测试波形吗? 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil  

    一些意见:  

    1.您在哪里测量输出电压? 您是否在 Cout C13或 C14上测量了 Vout?  

    2.您可以向我们发送布局文件吗? 我想检查 FBx 信号布线。