This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702DRHBRQ1的替代产品

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65653-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018724/lp87702-q1-alternative-replacement-lp87702drhbrq1

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65653-Q1

大家好、

我们的产品在设计中使用 LP87702DRHBRQ1。 遗憾的是 、此电源芯片已缺货很长时间。 和交货周期非常长。 那么、我在这里寻求帮助:任何替代芯片都可以替代它吗? 汽车级零件和工业级零件对我来说都很好。  我只使用降压电压(3.3->1.8、3.3->1.24)。  

谢谢、致以诚挚的问候

Dong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    是否仅两个降压转换器、而不需要升压转换器? 电源轨的负载电流要求是什么? 您是否需要 I2C?

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samuli。 1.8V 电压轨为850mA。 1.24V 电压轨为2A。 无需 I2C。

    此致

    Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    TPS65653-Q1有库存、可以替代、但输出电压不完全匹配。 TPS65653-Q1具有两个3A 降压转换器、可通过 I2C 进行配置。 此部件是否适合您?

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下。 反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下。 反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 Samuli。 对于我来说、这可能是一个很好的新设计选择。 还有一点:您是否看到任何 "降压"(封装兼容)解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    遗憾的是、实际上没有任何兼容封装的替代产品也在库存中。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Samuli。