请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 你(们)好。
我们的客户对 LM069计时器引脚有问题。
他们说,LM5069最初无法在计时器上使用 Po 300W、10nF 启动。
更改 Timmer cap 之后。 到20nF、LM5069可以以300W 启动。
请确认是否具有副作用以更改20nF。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Roy、
感谢 您的支持!
我们需要查看 MOSFET 的 SOA 以进行确认。 您能不能与我们分享已填充的设计计算器。 可在 https://www.ti.com/product/LM5069#design-development##design-tools-simulation 上获取
此致、Rakesh