This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:能否在特定条件下使用此 IC?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TPS61251, TPS61086, TPS61093, LM2623, LM5157, TLV61048, TPS61087, TPS61022, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018515/tps61046-can-i-use-this-ic-under-specific-condition

器件型号:TPS61046
主题中讨论的其他器件: TPS61251TPS61086TPS61093LM2623LM5157TLV61048TPS61087TPS61022TPS61288

您好、TI 专家、

我将向我的客户推荐 TPS61046、请检查其状况。

输入:1.9V ~ 3V

输出:13V,低于900mA

我认为我可以使用它、但在 webench 中、我无法使用此条件进行仿真。

(尤其是我无法将电流设置为超过0.6A)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Chase、

    TPS61046无法输出900mA 电流、因为其典型峰值电流限制为900mA、这是与输入电流相关的电感器电流。  TPS61086、TPS61093或 TPS61251如何? 请注意电感器电流纹波以避免达到 峰值电流限制。  

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    - TPS61086:已超出最小输入电压2.3V ->

    - TPS61093:在我的条件下无法在 webench 上进行仿真(请确认)

    - TPS61251:最大输出电压为6.5V (太小)

    我还在网站上找到了 LM2623。 我可以将其正常用于我的目的吗?

    输入:1.9V ~ 3V

    输出:13V,低于900mA

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Chase、

    很抱歉工作条件错误。

    对于如此高的输出/输入电压 比和大的负载电流、我们没有合适且便宜的芯片。 LM5157可以满足需求、但它是汽车产品、并不便宜。 如何将较低的输入降至2V、并将启动电压降至2.4V、可使用 TPS61288。 您也可以尝试 使用两级拓扑、例如 TPS61022+TLV61048/TPS61087。

    BTW 是否可以询问客户 对此类工作条件的申请?

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我在 webench 上检查了 TPS61288、它在2V~3V 输入下运行良好。

    实际上、我对如此高的输出范围有疑问。 我问他们是否真的需要高电压输出。

    很遗憾、我尚未收到答案、我将尽快与您分享。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Chase、

    请告诉我是否有任何流程或需要我的帮助。

    祝你度过美好的一周。

    此致、

    俞宗怡