This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:使用92612为镍氢电池充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1, TPS92612, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018773/tps92612-q1-use-92612-to-charge-nimh-battery

器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92612LM3410

你(们)好。  

我的客户现在使用 TPS92612-Q1为 镍氢 电池充电。

输入为8V、输出电流需要为50mA。

以下是有关 TPS92612的两个问题:

1/ 输出端未连接负载时、它是否会变得非常热? 如果输出侧没有负载、会发生什么情况?

2输出电压是否等于8V 压降 ≈7.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、没有电流流流过器件。

    2.如果没有负载、则没有电流、因此输出等于8v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Frank、

    感谢您的回复。

    我提出此问题的原因是客户以前使用 LM3410。

    在没有负载的情况下使用 LM3410时、LM3410将变得很热、LM3410将损坏。

    客户担心 TPS92612是否会出现同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3401是 DCDC 转换器、92612是线性驱动器。