This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:输出中的线路频率纹波

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019221/ucc28742-line-frequency-ripple-in-output

器件型号:UCC28742

你(们)好。

当大容量电容器较小时 、输出中存在线路频率(60Hz)纹波、这是由有限占空比引起的。 我认为它应该是120Hz。 有什么问题吗?  

BR、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    根据您的描述、我同意您的意见、这种输出电压降可能是由最大占空比限制引起的。 因为 UCC28742具有 CC 模式功能 在低大容量电压下,占空比达到~0.475 ,它将启动进入 CC 模式。 则输出电压将下降。  如果无法增加大容量电容,则可以尝试降低变压器 NPS 的匝数比。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的波形看起来有点奇怪、在不同的负载条件下、0.3A 和1A 的压降是相同的。 您能否分享设计规格:输入电压范围、输出电压、额定输出电流、变压器匝数比、Lm、大容量电容。 以及捕获波形时的测试条件。 如果您可以共享原理图,就会更好。

    谢谢。