This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:REGN 的最小直流额定值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017493/bq25710-minimum-dc-rating-at-regn

器件型号:BQ25710

大家好、团队、

我的客户想知道 REGN 电容器的最小直流电压额定值。 建议在数据表中使用2.2uF 或3.3uF、该有效电容是不是吗?  最小直流额定值是多少?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    REGN 电容将暴露在 REGN LDO 的电压下、电压为6V。  但是、建议选择具有较高额定电压的电容器以获得安全裕度。

    数据表上的2.2uF 和3.3uF 是电容器的额定值。 用户需要根据 应用情况决定他们可以承受的电容器类型和使用的电容器类型。

    您的客户可以参阅 EVM。 EVM 在 REGN 上使用0603、35V、2.2uF 电容。  制造商网站上提供了电容器的数据表供参考。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    感谢您的建议。 要为最小值选择电容、我的理解是否正确?

    '在6V 时、EVM GRM188R6YA225KA12D 上的 REGN 电容器的电容为0.88uF、因此应考虑到一定的裕度、选择1uF@6V 的电容器。'

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    REGN 引脚的主要功能是为 MOSFET 提供栅极驱动、电容器有助于提供 驱动栅极所需的瞬时电流。 如果所选 MOSFET 的栅极电荷过大、则需要来自电容器的更多电流来帮助为栅极充电。

    1uF@6V 是一个降额电容值、适用于 EVM 上的运行条件和 MOSFET。 通常、我会说1uF@6V 降额 是它们在 REGN 电容上所需的最小值。 但是、由于其运行条件(例如 MOSFET 选择)可能与 EVM 不同、因此建议在降额电容和额定电压上留有一定的裕度。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng、感谢您的介绍。 我了解 REGN 电容的用途。