This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:Compx 的电容器要求

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017495/bq25710-requirement-for-capacitor-at-compx

器件型号:BQ25710

大家好、

我的客户正在考虑某些陶瓷电容器的多源电压、因此必须以 Compx 电容器的推荐值或要求作为标准。 他们如何选择这些电容器? 是否有特定的 ESR、频率特性和直流偏置要求?

COMP1 = 33pF
COMP2 = 680pF

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    没有、在挑选这些电容器时、没有非常严格的要求。 通常、标准陶瓷电容器是好的。 但是、建议参照 EVM 了解额定电容值。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    下面的理解是否正确?

    根据电容和直流额定值选择的"通用陶瓷电容器" 通常可以 用作补偿电容器。

    但是、出于安全考虑、与 EVM 上的电容器(GRM1555C1H330JA01D、GRM1555C1H681JA01D)相比、FSW 上的电容器具有相似的 ESR 和 Z、因此最好使用。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    是的、您的理解是正确的。 但是、我要强调的一点是 、建议 参照 EVM 来计算额定电容值。



    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭,谢谢你的建议!