Other Parts Discussed in Thread: BQ24773
主题中讨论的其他器件:BQ24780、 BQ24780S
您好!
由于某些原因、充电器 IC 设计从 BQ24780更改为 BQ24773、
想了解 NVDC Ex 需要注意的事项和所有设计注意事项。 与混合动力相比、NVDC 是否需要更多的散热需求。 因为它是采用 BQ24780设计的密集板
SRN/SRP 进入 VSYS 时、SRN/SRP 引脚的开关及其功能有何不同
对于紧凑型电路板充电器设计而言、NVDC 是一个不错的选择、其中 还包含其他通信协议 部分、 要求是2S2P 充电并提供1A 的电流、并且在 一段时间内提供+1A 的峰值功率。
请告诉我您的意见。