This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:电源路径

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019335/bq25303j-power-path

器件型号:BQ25303J

大家好、

对于我的其中一个项目、我希望在具有外部电源路径的典型应用中使用 BQ25303J。 我没有找到任何与建议的 PFET 电路组件必须具有的特性相关的文档/应用手册(请参阅图像)。
我的电路具有12 Vdc 至15 Vdc 的 VBUS、VSYS 为3.6 - 3.7 Vdc、最大输出电流(3.6 Vdc)约为2A (非连续)。
对于 PFET、二极管和电阻、是否有任何推荐的器件/值?

我期待你的帮助

谢谢你

Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

      PFET 的选择取决于应用、因此我们不建议将其留给最终设计人员来决定。 根据您的电池电压、您知道 FET 将在导通时驱动的-VGS、因此它的 Rdson 以及最大 VDS 是多少。 您知道 FET 应根据您的 SYS 负载要求额定电流。 使用此工具、您可以为您的应用选择尺寸合适的 PFET。  

    请记住、当适配器存在时、SYS 将直接从适配器输入驱动、因此如果您需要 SYS 的特定电压轨、则需要 VSYS 上的直流/直流转换器。 当适配器不存在且电池已放电时(无论 SYS 轨需要什么、电压小于3.6V 或3.7V)、您可能需要将电池电压升高。 您将需要考虑在 SYS 节点上添加降压/升压 IC。