This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为 BQ25882、BQ25883、BQ25886和 BQ25887充电器确定输入电流限制?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019610/faq-how-is-the-input-current-limit-determined-for-the-bq25882-bq25883-bq25886-and-bq25887-chargers

主题中讨论的其他器件:BQ25886

如何设置这些充电器的输入电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器使用的输入电流限制由 ILIM 引脚(由 ILIM 至 GND 之间连接的特定电阻值设置)、输入电流限制(IINDPM)寄存器设置和 ICO (输入电流优化器)设置之间的最低值设置。

    插入适配器后、充电器将自动运行输入源类型检测、并将 IINDPM 寄存器设置为默认值、该值的范围为500mA 至3A、具体取决于检测到的输入源类型。 输入源类型检测完成后、主机 MCU 可以根据需要通过 I2C 寄存器写入来更改 IINDPM 寄存器设置(请注意、这不适用于 BQ25886、BQ25886是独立充电器)。