This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:充电期间功耗低

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25886EVM, BQ25887, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014835/bq25886-low-power-during-charging

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件:BQ25887BQ25883

您好!  

我们开发了2节 BMS 多层电路板设计、并组装了3个工作原型、如下图所示。 我还附上了我们的项目原理图。 中间的原理图是 BQ25886所在的位置。 我们使用数据表中所示的设计将其集成到我们的设计中、并且在 BQ25886芯片的电源路径附近具有尽可能宽的 PCB 布线。 当我们将其插入5V 电源时、它仅输出150mA。 我想知道为什么它不会进入 CC CV 模式。 5V @ 150mA 不足以在合理的时间内为电池充电。  

您需要等待多久才能从预充电/涓流充电/CC/CV 充电? TI 能不能在我们的设计中看到任何错误、为什么当它插入5V 电源时不充电。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    请参阅下面的原理图检查清单文档。 具体而言、您的原理图中缺少 SYS 和 BAT 上的电容。 即使您没有将负载连接到 SYS、也需要执行此操作。

     

    e2e.ti.com/.../0005.BQ2588x-Schematic-Checklist.pdf

     

    此外、请注意、当 D+和 D-引脚悬空时、BQ25886将检测到未知适配器并将输入电流限制设置为500mA。 有关输入源类型检测的更多信息、请参阅数据表中的第8.3.3.2节。

     

    最后、BQ25886将不会开始快速充电、直到 VBAT 上升到高于 VBATLOWV (典型值为6V)。 在此之前、BQ25886将仅使用快速充电电流设置的1/10对电池进行预充电。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的有用信息。 我们将把它整合到我们的下一个充电器设计中。 您能否解释一下它目前不会接受高于150mA 的输入电流的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    这需要对电路板进行调试、以查找充电器状态和运行模式。 理想情况是使用评估模块(EVM)进行比较。  

    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们没有 BQ25886EVM、但有 BQ25887 EVM。  

    另一个注意事项:如何使用 D+和 D-引脚对充电器进行编程。 我可以看到数据表上8.3.3.3附近的表格。 如何在1->2.1安的分压器输入电流中进行编程?  

    谢谢、

    Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

     

    非标准适配器(例如输入电流限制为2.1A 的分压器1)具有专有分压器值、可在充电器的输入源类型检测期间设置特定的 D+和 D-电压。 这些分频器位于适配器侧、您不会将其编程到充电器中。

     

    如果您想使用 BQ25886将输入电流限制设置为2.1A、那么我建议在 ILIM 引脚与 GND 之间连接一个529 Ω 电阻器、并将 D+和 D-引脚短接在一起、以便 BQ25886检测 DCP。 实际输入电流限制由 ILIM 引脚和输入源类型检测之间的较低值设置。 在这种情况下、ILIM 引脚将输入电流限制为2.1A。ILIM 引脚公式为 IINMAX = Kilim/RILIM、如部分8.3.9所述。

     

    或者、如果您使用 BQ25883等主机控制型充电器、则可以通过 I2C 寄存器写入灵活地即时更改输入电流限制等参数。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、  

    我随附了更新的原理图以及对 BQ25886所做的更改。 您是否认为插入该模块后、现在将提供3A @ 5V 的最大电流?  

    谢谢、

    Brendan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

     

    是的、您的电路应该允许3A 的输入电流。 D+和 D-引脚短接在一起以指示 DCP、ILIM 引脚短接至 GND、从而将输入电流限制设置为最大值。

     

    此致、

    Angelo