This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]以下充电器是否可用于为智能电池充电:BQ24715、BQ24725A、BQ24735、BQ24770、BQ24773、 BQ24780S?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019604/faq-can-the-following-chargers-be-used-to-charge-smart-batteries-bq24715-bq24725a-bq24735-bq24770-bq24773-bq24780s

这些充电器是否可用于为智能电池充电? 它们是否符合 SBS 1.1标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些充电器可用于为智能电池充电、但请注意、有一些功能未完全实现:

    • 我们的 SMBus 充电器不是完全符合 SBS 1.1 (智能电池系统1.1)标准的2级充电器。 ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()寄存器地址与 SBS 规格相匹配,但我们的充电器没有用于 AlarmWarning()的寄存器0x16。 在许多应用中、我们的 SMBus 充电器与符合 SBS 1.1标准的 TI 电池电量监测计配对使用。  这些监测计通常具有广播模式、在该模式下、它们将与我们的 SMBus 充电器通信并写入 ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()寄存器。 有关此主题的更多讨论、请参阅以下 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/859947

    • 目前、我们的产品系列中没有支持 PEC (数据包错误检查)的充电器。 请从智能电池向充电器的广播中禁用 PEC。