This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:输出异常

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019386/tps54331-output-is-abnormal

器件型号:TPS54331

尊敬的专家

TPS54331DR 用于电机驱动直流/直流输出电压纹波或锯齿波电源故障、整个机器不工作或工作异常。

输入24V、输出3.3V。

输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    赵某将帮助支持这项工作。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王  

    1.您的意思是:较大的输出电压纹波会导致 整个机器不工作? 纹波看起来大约为~150mV、您确定会导致机器不工作吗?  

    2.从原理图中可以看出 Cout (C65)是 ECAP,如果您想降低 Vout 纹波,建议将其更改为 MLCC,例如2*22uF MLCC。