This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:电感器选择/小型电感器是否可接受?

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5163, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014588/lm5164-inductor-selection-is-the-small-inductor-acceptable

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: LM5163TPS54360

大家好、

客户刚刚搜索 LM5164、并询问10uH 是否可用于12V 输出电压应用、因为他们的寄存无源组件数量非常有限。

问题1. 您能否建议 LM5164是否可以接受10uH 的输出电感器以将48V 转换为12V? 一般意义上的任何评论都是可以的。  

根据计算结果、最小电感与最大 频率为30uH、纹波电流限制为30%、纹波电流限制为50%、频率为18uH。

L =[(48-12V)*12V]/[1MHz*0.3*1A*48V]= 30uH (30%)

L =[(48-12V)*12V]/[1MHz*0.5*1A*48V]= 18uH (30%)

问题2. 公式中的 IOUTmax 应为转换器的额定电流、而不是客户应用的实际负载。 正确吗?

问题3. 当客户选择小于30uH 或18uH 的值时、他们将获得 较大的电感器纹波。 这可能会导致:

1)高 VOUT ESR 纹波

2) 2)由于电感器的 rms 电流较高、效率较差

3) 3)稳定性问题

就1和2而言、客户可以接受 VOUT ESR 纹波和较差的效率。 对于3、可 通过增加 Cout 来补偿稳定性问题。 因此、我 认为客户可以开始使用更小的电感器10uH 来设计 LM5164。 如果有任何误解、请更正。

问题4. 我想、如果我们选择更低的 L、最小值 Cout 应更大、以便 Cout 可以滤除电感电流纹波、并且从稳定性的角度来看、输出滤波器的极点应置于正确的范围内。 但计算器显示的情况正好相反。 您能解释一下原因吗?  

e2e.ti.com/.../SS_5F00_LM5163_2C00_-LM5164-Quickstart-Calculator-rev3.xlsm

问题5.  客户的工作电流为0.3安诺米尔。 Tim 在 该主题中提到 、LM5163是降低电感器的更好选择。 请告诉我原因。  

我认为较小的额定电流需要较大的电感。

L =[(48-12V)*12V]/[1MHz*0.3*1*48V]= 30uH (LM5164)

L =[(48-12V)*12V]/[1MHz*0.3*0.5A*48V]= 60uH (LM5163)

我要提出一组问题。 请帮助我了解电感器选择过程并向客户提供反馈。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将其传递给我的同事以寻求帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答。

    希望在客户提出紧急要求时尽快收到任何初步反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    如果在相同的应用条件下计算、电感器应相同:

    1MHz 时为48V 至12V 300mA、K=137%、L=22uH。

    LM5163要求电感器电流额定值为800mA、而 LM5164要求1.6A、因此 LM5163电路中的电感器尺寸更小。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。 我想您已经回答了我的 Q5、现在我了解了 LM5163如何实现更小尺寸的解决方案。 您也可以探讨其他问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    问题1 ---- 使用 K=130%~200%来计算电感、负载=300mA。

    Q2--使用最大负载电流、而不是转换 器的额定电流

    Q3----使用计算器设计 TYPEIII 纹波注入,以降低输出纹波。  

    Q4 ---- 您是否使用相同的 Fsw 进行设计?  相同 Fsw 的 COUT 是固定的。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就 Q4而言、是的、我使用相同的 FSW 1MHz 进行设计。 建议的最小 Cout 随着 较小的 Lout 减小。  

    我相信、随着 Lout 越小、电感器电流纹波就越大、因此需要的 Cout 越大。 但设计表显示了较小的 Cout。 请帮我理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    您是否下载了最新的计算器?

    我使用以下方法进行验证:

    输入电压36Vmin--48Vnom--60Vmax

    Vout=12V

    Iout=600mA

    FSW=1MHz

    COT TYPEIII 操作

    我看不到 Cout 随电感器变化。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、  

    感谢您的跟进。

    是的、我拥有的设计表是最新的、 我 查看的 Cout 在设置 Iout 600mA 时不会发生变化、正如您所提到的。 但当我设置 Iout 1A 时、它会发生变化。  

    根据 LM5164的 DS (实际上、我认为这是输出滤波器设计方面的一般意义)、Cout 和 Lout 呈反比关系。 我想知道、当我设置 Iout 600mA 时、为什么 Cout.min 固定、同时增加 Lout;当我设置 Iout 1A 时、为什么 Cout.min 增加、而 Lout 增加。 如果有任何问题、请仔细查看设计表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

     输出纹波有几个注意事项:

    由 Cout ESR 产生的纹波

    电感电流纹波产生的纹波

    3.负载瞬态下冲

    4.负载瞬态过冲

    输出电容器的选择符合上述最严格的标准。

    如果负载电流从1A 突然下降到空载、则在 Vout 过冲时、高电感和峰值电流需要更大的 Cout。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    有关 Cout 设计的更多详细说明、请参阅 TPS54360数据表。

    B R
    Andy