This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:建议的 ESR 范围以防止振荡

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317M, LM1117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018781/lm317m-recommended-esr-range-to-prevent-oscillation

器件型号:LM317M
主题中讨论的其他器件: LM1117

大家好、

我的客户正在寻找支持低 ESR 电容器的 LDO、例如陶瓷电容器。

根据 LM317M 数据表、它支持陶瓷电容器、但未对 ESR 范围进行说明。  

您是否有关于 LM317M 范围的任何数据以避免出现振荡?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    您无需担心 ESR 、因为该器件的输出电容器的点是提高瞬态响应、而不是影响稳定性。 只要您保持在陶瓷电容器的 ESR 范围内、就不应出现振荡。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、
    Josh Nachassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nachassi-San、

    我理解这一点。。。 我提出这一要求是因为数据表中没有关于"ESR 范围"的说明。
    从根本上说、使用钽 和电解电容器进行优化的旧 LDO 需要在 Cout 上添加额外的串联电阻器、以便在使用陶瓷电容器时获得良好的稳定性。

    我的客户想澄清一点、LM317M 需要这样的额外电阻器来实现良好的稳定性、因为他们不想更改电路板布局(他们忘记了将电阻器的焊盘放在当前电路板上、现在面临 LM1117的振荡问题)

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    该 LDO 是2000年开发的、因此我们没有完整的设计数据(包括 ESR 范围)。 但根据数据表、该稳压器与数据表第8.2.2.2节中提到的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定。 ESR 过低可能会导致该稳压器的稳定性降低(因此在瞬态期间会出现更多振铃)、但它应保持稳定。

    谢谢、

    Josh Nachassi