This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:是否有反馈引脚?的输入灌电流的评估数据

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019230/tl594-is-there-a-valration-data-of-input-sink-current-of-feedback-pin

器件型号:TL594
主题中讨论的其他器件: REF5050

大家好、

我的一位客户正在考虑使用 TL594。

他们希望了解"反馈"输入灌电流(最小值= 0.3mA、典型值= 0.7mA)的制造变化分布数据、以此作为直方图、如 REF5050数据表第8页的图3图。

您是否有此类数据?

请给我回复。

此致、

Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们不会共享超出数据表中显示的最小/典型限制的参数分布数据。 由于最小值为0.3mA、建议限制 FB 引脚所见的阻抗、以便允许<0.3mA 的电流灌入 FB 引脚。

    此致、

    Steve M