This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27538:在 OUTx 引脚上生成 VDD + 0.3V 或更高电压的周期

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019357/ucc27538-period-when-voltage-of-vdd-0-3v-or-more-is-generated-at-outx-pin

器件型号:UCC27538

您好!

我之前在下面的主题中询问过有关 UCC27538的问题。
在这方面,我想问你一个问题。
(问题)
OUTx 引脚的测量波形如下所示。
这是一个生成 VDD + 0.3V 或更高电压的周期、但当查看以下波形(水平轴50ns/div、垂直轴20V/div)时、它大约发生10ns。
即使施加如此短的电压、IC 也会失败吗?

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017882/ucc27538-about-the-withstand-voltage-of-outx-pin?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucc27538#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kajii -圣

    很高兴再次听到您的声音!

    ----

    要确认、是否使用"注嘴和料筒"方法测量此值?  (减少测量的电流环路对于此类信号至关重要)

    由于持续时间很短、因此器件应该可以。  10 至20ns 的尖峰时间不应导致大电流流经驱动器内部输出级 MOSFET 的体二极管。  由于电压尖峰时间很短、因此不应在驱动器内耗散过多的能量;否则可能会发生损坏。

    如果振铃是一个问题、则可以使用更大的栅极电阻来抑制它。  同样、较大的栅极电阻器会以增加栅极上的上升和下降时间为代价。

    ----

    希望这能解答您的问题!  如果是、请按绿色按钮;否则、请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich