This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843-HiRel:反激式变压器选择

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018800/uc1843-hirel-flyback-transformer-selection

器件型号:UC1843-HiRel

我无法获得应用电路离线反激式稳压器”中显示的变压器零件号第8页。

我的输出电压要求为+12V 直流、-12 VDC 和32 V 直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjunan。  制造反激式变压器的公司有很多: Coilcraft、Wurth、Pulse 等  它们具有现成的变压器、可用于多种电压、但我不记得32V 是"常见"电压。  我认为您应该联系2-3家变压器制造商、并向他们提供定制变压器的设计规格:输入电压范围、输出电压、输出电流、隔离电压。  谢谢、Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric Reicher、是否有提供+12VDC、-12V 直流和+5V 电压的变压器、如数据表中所示? 我将联系同一家制造商进行定制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arjunan、

    您所参考的原理图不是参考设计或 EVM、而是传统 PWM 控制器的"典型示例"、其中未列出 BOM 和组件制造商。 如 Eric 所述、如果您向任何定制磁性元件供应商提供您的设计规格、那么这应该是一项简单的任务 、可以为+5V 和±12V 输出电压绕组设计一个简单的反激式变压器。 很有意思的是、您正在查看 UC1843-HiRel 数据表中的原理图-如果您需要包含军用或航天级组件 的高可靠性设计、这可能也会限制您对能够采用 MIL-T-27设计的磁力供应商的选择。 谷歌是一件很棒的事情。 感谢您通过 E2E 进行连接、祝您设计顺利。

    Steve M