This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:TPS53015、TPS53014

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015, TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018938/tps53015-tps53015-tps53014

器件型号:TPS53015
主题中讨论的其他器件: TPS53014

您好!

我在我的设计中使用 TPS53015降压稳压器。 但由于缺少器件、我计划将 TPS53015替换为 TI 的 TPS53014器件。 在比较数据表时、TPS53015的引脚2是电源正常引脚、而 TPS53014的引脚2是软启动引脚。

但 TPS53014的封装与 TPS53015的封装相同。

  1. 是否可以将 TPS53015替换为 TPS53014或 TPS53015是否有任何替代部件
  2. 我的 TPS53015设计中的电源正常引脚未连接。 如果我将器件(TPS53015)更换为 TPS53014、则 TPS53014的软启动引脚将保持悬空。 在这种情况下,TPS53014是否能正常工作?  

谢谢、

Dharaneshwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharaneshwar、

    要回答您的问题:

    1/2。 虽然可以将 TPS53015替换为 TPS53014、但为了提供一个软启动电容器、我建议稍微修改布局和 BOM。 TPS53014依靠一个软启动电容器来接收来自一个内部电流源的电荷并控制软启动斜坡。 如果没有这一点,我就不能保证行为正确。 在封装与类似规格的兼容性方面、TPS53015和 TPS53014是两款产品、它们是彼此之间的良好替代产品。 但是、如果您无法修改引脚2输出以适应 电容器、请提供您的系统规格、我可以查看我们是否有适合您的应用的其他产品。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alec Biesterfeld、

    感谢您抽出宝贵时间进行回复。

    在我的设计中、不能为 TPS53014连接软启动电容器。 那么、您能否建议使用替代器件来替换 TPS53015。 下面列出了我的规格。

    • 19V 输入(+/-5%)、3.3V 输出
      输出电流:7A
      工作温度:0°C 至50°C
    • 19V 输入(+/-5%)、5V 输出
      输出电流:6.5A
      工作温度:0°C 至50°C

    的设计中还包含了 TPS53015的原理图、该原理图需要替代器件。

    谢谢、

    Dharaneshwar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、在该封装尺寸中、两个 VSSOP 封装、同步降压控制器是具有相似引脚的 TPS53015和 TPS53014、因此我没有可替代产品。 您的设计是否具有任何额外的灵活性以适应其他器件?

    -ALEC