This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:与 TPS546D24相比

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016130/tps546d24a-compared-to-tps546d24

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24

如果我 已经在设计中使用 TPS546D24、那么如果我转向 TPS546D24A、我需要考虑哪些注意事项? 简而言之、他们是否会替换部件(引脚排列和固件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS546D24和 TPS546D24A 引脚对引脚兼容。 它也是一种直接替换。 就固件考虑事项而言、我将验证器件是否在固件中正确寻址、然后再继续。 PMBus 协议将是相同的。 有关支持的 PMBus 命令、请参阅 TPS546D24A 数据表。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题。 A 版本的升级功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546D24A 支持更多的 PMBus 命令、并在更宽的温度范围内提供支持。 它与 TPS546D24引脚对引脚兼容、但也修改了一些引脚检测选项、因此如果在两个器件之间进行更改、请参阅数据表以了解设计更改。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nona 版本数据表没有足够的信息。 您是否可以向我的电子邮件发送完整的 DS? k-cartwright@ti.com

    版本数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546d24a.pdf 

    Nona 版本数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546d24.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很快发送电子邮件并在过渡期间关闭该主题。

    -ALEC