This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS730:G4 -非 G4

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019372/tps730-g4---non-g4

器件型号:TPS730

各位专家:

一位客户联系 我、因为他们对将 BOM 从  TPS73018DBVTG4更改为 TPS73018DBVT 有一些顾虑。 过去、这些器件型号之间存在差异、但根据产品主页、这些器件在今天订购时是相同的。

是否有文档介绍了为消除 这些差异所做的更改?

非常感谢您的澄清。

BR Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    问得好! 如果我们倒退到2006 - 2007年的时间范围、TI 正在过渡到绿色材料。 例如无铅、无铅和无锡器件。 "G4"是与这些绿色器件关联的 PN。 在过渡期间、并非所有客户都立即过渡到绿色器件、并制定了过渡计划。  

    现在所有器件都没有这些材料、因此无需使用两个不同的器件型号!

    希望这对您有所帮助、

    -Maxx