This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:RM Jump SmeHow

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015427/bq27426-rm-jump-somehow

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、

在终端设备中使用 BQ27426时、我们发现 RSOC 从18跳到43跳。

SoC 18:                                                                      SoC 43:

V=3940 I=1878 TEMP=483                                         V=3936 I=1745 TEMP=477

              

我们发现、RMFilter 始终是 RMunfilter 的一个滤波器。 RM 滤波器跳线会导致 RSOC 跳转。

但是、似乎应该强制 RMfilter 平滑、我们看不到寄存器级的平滑结果。

您是否有任何建议或分析?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    使用基于 ROM 的监测计、在高温和低温下工作具有挑战性、因为它们不允许灵活调整配置。

    您在此应用中使用哪种类型的电池? 您能否使用 GPCCHEM 工具检查您使用的电池是否与此电量监测计的预定义化学 ID 很匹配?

    此致、

    Wyatt Keller