This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:输入电容

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019424/tps7a11-input-cap

器件型号:TPS7A11

大家好、

为什么我们在该器件上建议使用2.2uF 的输入电容器、是否可以使用1uF 或其他电容器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    最小电容规格可用于多种操作。 这可能是为了实现正常运行下的稳定性、以及短路条件、直流偏置电容降额等更极端情况下的稳定性 最低规格说明了所有这一切; 例如、如果客户希望使用1uF 输入电容器、则如果他们使用的是高质量电容器、其电容在直流偏置范围内相当平坦、则可能会消失、但我们不建议这样做。 我们仅保证在数据表规格内使用该器件时的性能。  

    此致、

    Nick