This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:输入电压/输出电压问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018981/bq24075-vin-vout-question

器件型号:BQ24075

大家好、

我的客户正在调查我们 的 BQ24075、他们在这里有一个问题:

当输入电压低于5.5V + VDO (IN-OUT)时,BQ24075的 Vout 是否低于5.5V?
是否有一个具有大于5V 固定输出的充电器 IC、需要为4.2V/500mAh 电池充电、请帮助提供建议。

谢谢!!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    [引用 userid="46498" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018981/bq24075-vin-vout-question "]当输入电压低于5.5V + VDO (输入/输出)时,BQ24075的 Vout 是否低于5.5V?[/quot]

    是的、如果输入电压低于5.5V + VDO、则器件无法为输出提供5.5V 电压。 对于我们的所有线性充电器、Vin 需要大于 Vout (reg)+ VDO 以在固定的 Vout 下进行调节。 对于提供的电池规格、BQ24075是一个很好的选择。 如果您的客户需要能够将 Vout 调节到大于 Vin 的值的充电器、我建议考虑使用开关模式升压型充电器。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Garrett!