This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:高级启动

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019442/tps23753-advanced-start-up

器件型号:TPS23753
主题中讨论的其他器件: TPS23730

你(们)好

根据第8.4.7节的"高级启动和转换器操作"。

1) 在这种情况下、它没有说明高级启动的工作原理、正常启动和高级启动之间有何区别、我知道高级启动会降低电容器、有人能告诉我原因吗?

2)  当 CBULK 充电且 VRTN 从 V VDD 下降到接近 V VSS 时、转换器开关被禁用;VRTN 接地、为什么说从 Vdd 到 VSS?

3.)在这种情况下 、如果放电尚未完成、则会逐渐重新充电、直至在放电间隔内达到~0.25V (闭环模式下的 VSSOFS)、为什么再充电?

4.)在这种情况 下、如果转换器控制偏置输出在降至 VCUVLO_F (~6.1V)之前上升到支持 VVCC、则会成功启动。 这句话意味着什么?