This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018837/lm61460-q1-searching-ti-solution

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460LMQ61460

大家好、

DIN LM61460AASQRJRRQ1是一款全新产品!  

由于材料状况、客户迫切需要 IC! 请帮助推荐 P2P 解决方案(没有
需要 AEC-Q100、客户只需先使用替换器件进行测试、现在测试板已准备就绪、然后 SMT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您正在寻找什么数量的产品?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以查看 LMQ61460、它与该 LM61460器件引脚相同。

    我们目前面临短缺和交货周期长的问题。 我建议尝试可用的 disty (例如 DigiKey 或 Mouser)(如果有)。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    他们的需求是16,Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果数量是16、我认为您可能可以从范围内获取它。

    此致、

    Jimmy